This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:有关&quot 的问题;控制端口寄存器"

Guru**** 2547690 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/826061/tas5805m-question-on-control-port-registers

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5805

大家好、请给我一些建议。

我无法理解控制端口寄存器上"偏移量"的用法。

没有"书籍"、"页面"和"子地址"。 但存在"偏移"。

如果我使用微控制器并为 TAS5805M 编程一些代码、

如何使用 I2C 在 TAS5805上设置初始固件以进行启动?

最近、我找到了附加的线程和头文件以及 C 源代码。

解决我的问题是否有用?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edgard、

      请参阅随附的寄存器配置指南。 如果您仍有疑问、请告知我们。

    e2e.ti.com/.../TAS5805-Register-Map.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaolin、

    感谢您的回复并向我展示了该文档。

    根据您的解释、TAS5805M 寄存器包含"非 DSP"和"DSP"。

    我想了解的是非 DSP 的结构(书籍0/Page 0)。

    "offset"表示非 DSP 上的地址是否正确?

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgard:

    你是对的。 "offset"表示寄存器地址。 例如、DEVICE_CTRL_2Register - OFFSET = 3h。 将设备写入播放模式:

    W 58 00  00 #Page 0

    w 58 7f 00  #Book 0

    W 58 03  #0x03偏移寄存器写入0x03 (播放)

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    非常感谢!! 谢谢您、我可以理解"偏移"。  

    我将尽快尝试。

    此致

    Edgard