This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5717:TAS5717中耳机的输出声音太低

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5717EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/826215/tas5717-the-output-voice-of-headphones-is-too-low-in-tas5717

器件型号:TAS5717

我们根据 TAS5717EVM 的参考设计绘制了电路图、但我们发现扬声器的声音正常、 耳机的声音非常低。

 耳机是 I2S 输入、插入耳机时将0x05寄存器设置为0x13、拔下耳机时将设置为0x00。

我们尝试调整0x07/08/09/0C, 耳机的声音会有一些变化,但 在我们将0x07/08/09/0C 调整为最大值后,耳机的声音仍然很低。

那么,如何解决这个问题呢? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magic、

    HP_GAIN 耳机增益可通过 RIN 和 RFB 进行调节。 请参阅数据表图48。  您是否尝试调节这两个电阻器值?

    此致

    Linda