This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TLV320DAC32:示例脚本和未使用的 I/O 引脚连接提示

Guru**** 2782545 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/826372/faq-tlv320dac32-example-scripts-and-unused-i-o-pins-connection-tips

器件型号:TLV320DAC32

你好!

TLV320DAC32是我们的低功耗立体声 DAC 之一、支持耳机输出。 该器件具有2个寄存器页面、其中大约128个寄存器需要进行配置才能使用 TLV320DAC32的所有功能。 在某些情况下、寄存器配置可能会令人困惑、还会导致 TLV320DAC32被误用。 此外、它可能会导致器件性能下降。  

这里有一些最常见的 TLV320DAC32配置脚本。

  • 立体声回放。 44.1kHz 的单端配置。 HPLOUT 和 HPROUT 作为单端输出。 未使用 HPLCOM 和 HPRCOM。

e2e.ti.com/.../Headphone_5F00_Single_5F00_ended_5F00_output_5F00_44_5F00_1_5F00_Khz.txt

  • 立体声回放。 44.1kHz 的差分配置。 HPLOUT 和 HPLCOM 用作左通道差分输出。 HPROUT 和 HPRCOM 用作右通道差分输出。

e2e.ti.com/.../7140.Headphone_5F00_Differential_5F00_output_5F00_44_5F00_1_5F00_Khz.txt

  • 模拟旁路。 LINEL 路由至 HPLOUT。 衬垫路由至 HPROUT。

e2e.ti.com/.../Analogue_5F00_bypass.txt

这些脚本的编写格式为 w 30 xx yy、其中 w 是 I2C 写入命令、30是十六进制格式的 I2C 器件地址、xx 是十六进制格式的寄存器地址、yy 是十六进制格式的寄存器数据。

未使用的 I/O 引脚连接提示。

在某些应用中、并不是所有 TLV320DAC32特性或引脚都完全被使用。 即使在某些情况下、也不需要某些引脚。 用户最常见的问题之一是如何处理这些未使用的引脚。 通常、对于所有音频 ADC、DAC 和编解码器、未使用的引脚遵循下一条规则:

"所有未使用的模拟输入(如 LINEL 或 TLV320DAC32中的内衬)必须路由到0.1uF 至0.47uF 的模拟接地(AVSS)。 其余未使用的引脚(模拟输出、数字输入和数字输出)必须悬空"。

下面是一个未使用的模拟输入示例: