This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:控制编解码器以同步数据输入和输出数据速率

Guru**** 2481985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/838778/tlv320aic3120-controlling-codec-to-sync-data-input-and-output-data-rates

器件型号:TLV320AIC3120

您好!

我已设置为从 TLV320AIC3120接收 I2S 音频数据。 现在、我尝试闭环控制编解码器、以尝试将 I2S 的输入数据速率与 USB 堆栈的输出数据速率匹配。 如何调整编解码器以使这些数据速率同步。 我担心 USB 的数据速率会因计算机的不同而有所不同。 我在四处走动时对 PLL J.D 系数进行了小幅调整、这种调整很有用、但在不关闭 PLL 的情况下、似乎不建议这样做(我在飞行中的微小变化时没有做过这种调整)。 我有哪些选项可以使这些数据速率保持同步?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、  

    当数据速率发生变化时、编解码器应该关闭 DACs/ADC、然后 PLL 系数发生变化、然后 ADC/DAC 重新加电。

    USB 处理器应该具有某种固件来处理此问题。  它会知道数据速率何时发生变化。  如果 USB 处理器的 MCLK 保持不变、 则无需更改 PLL 系数 、只需更改分频器。  这可以稍微简化一些事情

    AIC3120的功能将取决于 USB 处理器的功能。

    -Steve Wilson  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    我不希望大幅改变数据速率。 我的输入和输出数据速率与 MCU 上的音频数据缓冲器不是完全同步、因此我最终会得到一个缓冲器正在运行或正在运行。 我希望只对时钟速率进行少量调整、以使缓冲器同步。 我希望修改 PLL D 系数、因为我可以对时钟速率进行非常小的更改。

    在我的实验中、我在没有关闭任何东西的情况下动态更改了 D 系数(以小步长)、但似乎没有任何中断。 这是不是强烈推荐的、还是对 D 系数的微小变化是可以的?

    或者、调整主输入时钟是否是编解码器的更好方法? 要比更改 PLL 系数更好?

    或者、我是否会获得更好的跳过或填充样本结果?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、  

    您能给我提供更多信息吗?  这似乎是一个处理器或软件问题、您正在尝试使用编解码器解决它...

    您可以动态更改系数、 但以这种方式更改系数时、我无法保证 PLL 的功能。  

    MCU 是音频总线主控吗?  它是否还为 MCLK 供电?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、  

    我没有听到您的反馈。  您是否仍然遇到问题?

    此致、

    -Steve Wilson