This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5634:提供 TAS5634 BTL 4 Ω 扬声器

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/826139/tas5634-tas5634-btl-4-ohm-speaker-availability

器件型号:TAS5634

你好!

我的客户正在使用 TAS5634设计音频功率放大器。

客户想要设置的规格为 PVDD 58V、180W、THD 1%、8 Ω。

但客户希望使用一个驱动4欧姆的扬声器。  我的客户尚未确定4 Ω 扬声器的输出规格。

1.在 BTL 配置中使用 TAS5634时、是否可以使用4欧姆扬声器?

在数据速率上、配置 BTL 时、最小负载为5欧姆。

2.如果4欧姆扬声器驱动器采用 TAS5634的 BTL 配置、则最大功率为4欧姆 THD 1%

您可以检查一下吗?

请检查一下。

谢谢你。

此致。

Anthony 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我们不建议对 BTL 使用4欧姆负载。 在负载为4欧姆时、THD 为1%时不稳定、存在热问题。

    此致、

    Luis