This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251EVM:输出电感器和 TPA3251EVM

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3251EVM, TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/826067/tpa3251evm-outout-inductors-and-the-tpa3251evm

器件型号:TPA3251EVM
主题中讨论的其他器件: TPA3251

当我在 TI 工作时、我不在音频放大器组工作、我在这里的帖子是提出几个问题。   我的意见不是 TI 的建议,我也不是这些放大器的 TI 专家。  

 

我只是想知道为什么 TPA3251EVM 使用 Coilcraft 电感器,而 Wurth 电感器似乎能够产生更好的 THD 数字,特别是考虑到 D 类放大功能历来被视为 THD 比 AB 类设计更低?

 

TI 文档 SLAA701似乎表明 Wurth 电感器会导致更高的功率损耗、但具有散热器的 TPA3251器件是否会出现这种更高的功率损耗问题?

 

有几家公司确实在努力使 D 类设计在 AB 类中具有极高的竞争力,因此,TI 没有能够将 THD 数字推至尽可能低的参考设计,我感到有些惊讶。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

     感谢您的建议。

     我认为功率损耗与电感器电阻值相关。 高功率损耗、从而降低效率。

     电感器选择在效率和 THD 之间实现了平衡。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    感谢您的输入。  我不过分担心整体效率或空闲效率的微小增益、我更希望 AB 类放大器具有更内联的性能。  即使使用可提供更佳 THD 性能的电感器、整体设计效率也比 AB 类高得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    如果您想最大限度地提高 THD 性能、可以对您的设计进行修改。 电感器的选择最终取决于客户和设计人员。 LC 滤波器设计文档提供了我们的建议和数据来进行该设计选择。

    此致、

    Luis