This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:串扰问题

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/838321/tlv320aic3106-crosstalk-issue

器件型号:TLV320AIC3106

您好,所有

MICIN1声音串扰到 AIN2,MIC3R 声音串扰到 MIC3L。 附件是原理图。  如何解决?

e2e.ti.com/.../3632.aduio.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vickers、

    串扰可能与以下方面相关:

    -未使用的输入。 如果未使用任何输入、我们建议使用.47uF 电容器将其连接到 GND。 如果您有多个未使用的输入、则可以将它们连接在一起并使用.47uF 电容器短接至 GND。  

    单端输入。 单端配置可能会导致一些不必要的串扰。 您可以将输入配置为差分输入并使用.47uF 电容器将-(-)输入连接到 GND。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维氏、  

    有些串扰是不可避免 的、也就是说、我们在该器件上预期的串扰量不应成为问题。  您能给我们一些关于您所测量的串扰水平的见解吗?  

    此外、请提供输入的寄存器配置。  如果您没有告诉我们什么是串扰测量以及您的寄存器配置是什么、我们将无法为您提供帮助。  

    此致、

    -Steve Wilson