This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3212:IP 电话设计的模拟接口

Guru**** 2481985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3212, TLV320AIC3107, TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/838883/tlv320aic3212-analog-interfaces-for-ip-phone-design

器件型号:TLV320AIC3212
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3107TLV320AIC3106

您好!

我们打算 在 IP 电话设计(基于 Sitara AM5728)中使用 TLV320AIC3212、该设计具有以下模拟接口:

-连接到耳机模块(IN1L、HPL、HPR、MICBIAS_EXT 等)的耳机。

-连接在 IN2上的听筒麦克风。

-连接在 in3上的免提麦克风。

-连接至 SPKLP/M 的免提单声道扬声器(8 Ω、0.3W)

请确认这些连接是否正常。

此外、我们还有一个额定阻抗为0.015W 和150 Ω 的手持扬声器。 您能否建议您连接 TLV320AIC3212的哪个模拟输出接口?

此处提供了与此设计相关的帖子:

e2e.ti.com/.../837414

此致、

Thariq C P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    随附了 reference.e2e.ti.com/.../AR027150MR_2D00_2_2D00_R.pdf 的手持终端扬声器数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thariq、  

    听筒扬声器可以连接到接收器输出。  

    免提扬声器的功率似乎不足。  请注意、即使为 SPKVDD 提供3.6V 电压、输出功率也将为0.72W。  您需要非常小心、以免损坏该扬声器。  

    您的麦克风连接都正常。  

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    谢谢。 我已将免提扬声器更改为800mW (最大1W)的额定功率。

    您能否建议支持上述所有模拟接口的 TLV320AIC3212替代器件(如果可能、请提供连接详细信息)? 似乎没有 TI 提供的适用于该器件的驱动程序。

    Thariq C P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thariq、  

    我们拥有 TLV320AIC3107等器  件、它们可以实现大部分功能、它确实有一个 Linux 驱动程序、该驱动程序是为 Linux 内核2.7 (我相信)开发的、但 TI 不支持此驱动程序。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我已决定继续使用 TLV320AIC3106。 我认为这些驱动程序同样可用。 在另一篇文章中确认了模拟接口:

    此致、

    Thariq