This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3101:初始化序列

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/843011/tlv320dac3101-initialization-sequence

器件型号:TLV320DAC3101

您好!

 

对于初始化序列、我想问两个问题。

 

问题1. /RESET 和 I2S 信号之间是否存在任何序列调节?

问题2. 或者、如果/RESET 在 I2S 输入之前变为高电平、这是否没有问题?

 

目前、我正在考虑项目的以下顺序。

但是,我不知道哪种顺序更适合设备。

你可以就此向我提供任何建议吗?

 

计划1.

1.加电

2. I2S 输入

3./Reset:High

4. I2C 设置

 

计划2.

1.加电

2./Reset:High

3. I2S 输入

4. I2C 设置

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 TLV320DAC3101、任何一个计划都是可以的。

    在内部时钟树初始化之前、需要 I2S 上的时钟源。 但是、在 I2S 信号出现之前或之后器件复位无关紧要。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器