This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1662:OPA1662的问题

Guru**** 2481985 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1662, OPA134, OPA1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/840203/opa1662-issues-with-opa1662

器件型号:OPA1662
主题中讨论的其他器件: OPA134OPA1642

在处理 OPA1662时、是否需要考虑任何特殊的预防措施? 在过去20年里、我是一名设计高端音频前置放大器的电气工程师。 最近,我在处理1662的时候,发现了一些损坏的原型(1662的损坏)。 实际上、原型在一段时间内运转良好、然后出现了无法忍受的失真、而其他两个工作部件则完全失效。 我过去从未遇到过这样的问题、例如1642秒、opa134s 等。有什么建议??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rigas、您好!

    这是 OPA1662的预期结果。 正如 OPA1642和 OPA134为证明其可靠性所做的那样、OPA1662经过了严格的产品认证。 从技术角度来看、它们的不同之处在于 OPA1662是双极输入运算放大器、而另外两个是 JFET 输入运算放大器。 但这不应影响可靠性。  

    是否可以共享 OPA1662出现故障的电路原理图? 如果可以、请提供电源电压、输入驱动条件和输出负载条件。 我们可以查看电路、看看是否有任何东西吸引了我们的眼球。

    您是否知道故障的 OPA1662器件是直接从 TI 或我们的授权经销商处获得的? 我预期会这样、但必须要求确保这不是来自其他来源。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的回复、

    您会发现、我也很奇怪、这种情况发生的主要原因是电路是一个简单的 Shallen Key 高通滤波器、

    后跟一个前置放大器级。 您将在下方找到仅供参考的电路。

    我想知道(因为应该是电池供电)电池误用(例如极性错误)是否能够立即炸制 IC。

    请告诉我您的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rigas、您好!

    非常感谢您提供 OPA1662电路。 我没有发现 两个级的电气设计 会导致 您所经历的灾难性故障。

    反向电池几乎肯定会损坏 OPA1662运算放大器。 它们采用结隔离双极工艺制造、并且电源引脚之间有一个反向偏置的基板二极管。 如果电池反向、二极管变为正向偏置、并且二极管正向电阻和电池电流容量之外、 则没有任何限制电流的方法。 最终结果是 对器件造成灾难性损坏或封装内部的电源线键合熔断。  

    我预计 OPA134和 OPA1642 可能会因电池连接反向而受损、但它们是 JFET 输入运算放大器、并且它们采用的两种不同工艺可能比 OPA1662承受瞬时电池反向。

    如果 电池瞬时反向、从+9V 电源线到接地端添加一个稳健的单极 TVS 二极管会将电源线钳位到 TVS 的正向电压。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rigas、您好!

    我们希望您的问题得到解决。 我现在要关闭这个线程。 如果您有任何疑问、请随时回复以重新打开。

    Tamara