This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100-Q1:如何启用 BCLK 以产生蜂鸣音

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/842585/tlv320dac3100-q1-how-to-enable-bclk-for-beep-generation

器件型号:TLV320DAC3100-Q1

大家好、

我尝试利用 TLV320DAC3100-Q1的蜂鸣器生成功能。

我为该芯片提供的唯一时钟是 MCLK、但我发现另一个 e2e 线程解释了蜂鸣器生成功能需要

至少8个 BCLK 时钟周期来初始化内部逻辑。

-您能否建议您将哪个寄存器设置为启用 BCLK?

将 PAGE 0寄存器27 D3设置为1就足够了?

还需要设置寄存器29和30?

- BCLK 的频率对此是否重要? (任何分频比都可以吗?)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    是的、正确。 为了从处理模块启用蜂鸣器、有必要使用几个 BCLK 脉冲(如您所述、大约8个脉冲)来初始化发生器。 因此、如果您只有 MCLK 作为输入时钟、则需要将 TLV320DAC3100-Q1设置为主模式。 通过这种方式、BCLK 可由器件生成。

    这是针对 BCLK 生成的建议配置。 在这种情况下、BCLK 频率无关紧要、因此您可以根据需要配置 BCLK N-val 分频器。

    页0 /寄存器27 /位 D3 = 1
    PAGE 0 /寄存器29 /位 D2 = 1 (可选、如果该位未配置、则将启用 BCLK、直到 DAC 块上电)
    页0 /寄存器30 /位 D7 = 1 (位 D6-D0可选)

    BCLK 生成需要 DAC_CLK 或 DAC_MOD_CLK 才能工作。 因此、您必须确保启用 NDAC (页0 /寄存器11)和 MDAC (页0 /寄存器12)以使 BCLK 正常工作。

    希望这对您有所帮助。 如果您需要有关此方面的其他支持、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.