This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M 的最大 I2C 地址是多少? 调整总体积后、如何找到相应的寄存器值?

Guru**** 2563760 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/841994/tas5805m-what-is-the-maximum-volume-i2c-address-of-tas5805m-how-can-we-find-the-corresponding-register-value-after-adjusting-the-total-volume

器件型号:TAS5805M

TAS5805M 的最大 I2C 地址是多少?            

调整总体积后、如何找到相应的寄存器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAS5805M 的最大 I2C 地址是多少?            

    调整总体积后、如何找到相应的寄存器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、2018年、

    音量控制位于寄存器4C 处、也称为  DIG_VOL_CTL。  您可以通过发送读取命令来确认位设置、从而确定相应的寄存器值是多少。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在下图中、如何找到具有最大音量的寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在下图中、如何找到具有最大音量的寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、2018年、

    对于您发送的寄存器映射图像、您可以控制数字音量寄存器(0x4C)中的音量。 当该寄存器中的所有位都设置为0时、增益为0dB (最高音量)。 如果所有位都设置为1、则增益=-15dB。  

    此致、

    Robert Clifton