This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424L-Q1:某些引脚的额定功率

Guru**** 2481905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/842525/tas6424l-q1-some-pins-power-rating

器件型号:TAS6424L-Q1

您好、专家、

我可以让这些引脚达到最大/最小额定功率吗? 谢谢!

AREF、AVDD、BST_XP、BST_XM、GVDD_x、 VCOM、VREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    您可以在 数据表上看到典型值、范围示波器为+/-5%。 因此最大值为 TYP*1.05。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您列出的是输出引脚。 BST_X 通常为 GVDD+OUTPUT X

    此致

    Linda