This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:TLV320ADC3140 PDM 时序问题

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/840126/tlv320adc3140-tlv320adc3140-pdm-timing-issue

器件型号:TLV320ADC3140

尊敬的 TI:

我对 TLV320ADC3140 PDM 时序有几个问题:

1、 PDMDINx 保持时间待定、请。 定义它、还是0ns 可接受?  

2、PDMDINx 设置时间为30nS 对于我的项目似乎太高了、大多数其他芯片仅需要5~20ns、TLV320ADC3140真的需要如此长的设置时间吗?

请 帮助澄清!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!  

    让我从我们的设计团队那里得到一些澄清、然后返回给您。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    请 希望 TI 能在本周之前提供更多信息。

    我们在 PDMDINx 设置时间30nS 方面面临挑战、通过了以前的20ns 解决方案。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、  

    PDMINx 建立时间最小为30ns、保持时间为0ns  

    考虑到 PDMCLK 的最大值为6.144Mhz、这似乎并不奇怪  

    此致、

    -Steve Wilson