This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3212:tlv320aic3212

Guru**** 2481475 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3212, AM5728, TLV320AIC3204, TLV320AIC3206, TLV320AIC3256, TLV320AIC3262, TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/838875/tlv320aic3212-tlv320aic3212

器件型号:TLV320AIC3212
主题中讨论的其他器件: AM5728TLV320AIC3204TLV320AIC3206TLV320AIC3256TLV320AIC3262TLV320AIC3254

请共享 tlv320aic3212的设备驱动程序代码。 链接 https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/266169 为空。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    上述查询的参考是我们需要将 AM5728 EVM 与 TLV320AIC3212 EVM 连接(器件最终应位于我们的定制板中)。 请在 TI 论坛上参考此查询。

    在 AM572x SDK 5.03中搜索驱动程序时,我们找不到 TLV320AIC3212的驱动程序。 支持的编解码器包括 TLV320AIC3204、TLV320AIC3206、TLV320AIC3256。

    请分享用于 TLV320AIC3212的驱动程序或如何在软件中完成上述配置。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Himani  

    没有用于 TLV320AIC3212的 Linux 驱动程序。  许多年前制作的 Android 驱动程序可供您参考。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    您共享的链接是 TLV320AIC3262的驱动程序。

    请分享 TLV320AIC3212驱动程序的链接。 专家们可能会建议,我们正在寻找与 AM5728 SOC 和 SDK 5.03/6.0兼容的软件。  

    请尽快提出建议。


    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Himani  

    同样、 没有用于 TLV320AIC3212的驱动程序。  AIC3262是具有可编程 DSP 的同一器件、 但它也具有 AIC3212具有的相同处理块。  因此、驱动程序将起作用。  请注意、驾驶员的年龄是最大的问题。  

    目前没有计划为这些器件创建更多驱动程序。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    感谢您提供的信息。

    毫无疑问,如果没有软件根据用户应用程序对该器件进行编程或使用,其他客户如何使用该器件 TLV320AIC3212??

    如何将其集成到自定义系统中?

    专家! 请指导... 对于该产品、没有可用的驱动程序、这是非常令人惊讶的。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有与 TLV320AIC3212引脚布局相似 的兼容器件、以及 可随时获取的驱动器?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Himani 您好!  

    TLV320AIC3254/TLV320AIC3204 和 TLV320AIC310x 系列提供了驱动程序。  这些驱动程序是为 Linux 内核2.7开发的。  TI 不支持该驱动程序。  

    所有这些器件的引脚排列将与 AIC3262不同或相似。  

    我认为您的软件工程师将能够获取现有的驱动程序代码并对其进行修改、以便与 Linux 配合使用。  

    此致、

    -Steve Wilson