This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频升压器

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242, PCM5142, TPA3251, TPA3255, TAS3251, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/841107/audio-booster

主题中讨论的其他器件:PCM5242PCM5142TPA3251TPA3255TAS3251TCAN4550

您好!

我正在寻找内置 DSP 解码器、存储器和 DAC/放大器通过 CAN 进行通信的音频升压器。  

您能否告知哪款 TI 器件具备所有功能?? 我的最大功耗为~ 75A 加权 dB。  

提前感谢。

谢谢、此致、

Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不能完全确定您的要求。  您是否正在寻找 D 类放大器来提高或"提升"音频 DAC 或编解码器较小信号输出的功率输出能力?  如果您提供方框图、可能有助于了解您更好地寻找什么。

    此致、
    Collin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin Wells、

    随附方框图和音频数据库详细信息。 请您帮助并建议电路或设计以进一步发展。

       

    谢谢、此致、

    Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将邀请来自我们姐妹团队的人员帮助选择合适的 DAC 或可能的数字输入 D 类放大器、以便在您的系统中工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的支持。 我正在等待您的回答。

    谢谢、此致、

    Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arumugam、

    对于 DAC+放大器选择、您应该看一看如下器件:

    PCM5142/PCM5242 + TPA3255/TPA3251

    您也可以考虑使用具有集成 DAC 的 D 类放大器、如 TAS3251。

    所有这些器件都有一个小型 DSP、您可以根据需要在其中实现滤波器曲线。

    关于 CAN 控制器、您应查看我们的接口器件 :http://www.ti.com/interface/can-lin/products.html

    最后、TI 拥有许多您可以考虑的 DSP。  我建议您从以下网址开始:http://www.ti.com/processors/digital-signal-processors/media-audio-processors/overview.html

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    感谢您的建议和设计细节。  

    在我的控制器仅支持 CAN 通信中、PCM514X 仅支持 I2C 和 SPI。  

    我是否可以使用 CAN 转 SPI/I2C 桥接器(如 MCP2515)或您是否有 TI 提供的等效器件?

    此外、请查找随附的方框图并告诉我您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arumugan:

    从 DAC 的角度来看、这看起来不错。 我不确定 CAN 控制器-我正在与接口团队的一些人员交流。  我认为他们可以提供比我更好的建议。

    他们应尽快作出回应。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arumugan:

     TCAN4550是一款能够执行 SPI 至 CAN 操作的器件。 这来自 TRX 产品线、您可能希望在他们的论坛中开始新的主题、以解答有关此器件的具体问题。

    尊敬的、

    卢卡斯