This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:IP 电话的模拟接口

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/841791/tlv320aic3106-analog-interfaces-for-ip-phone

器件型号:TLV320AIC3106

您好!

请查看以下 IP 电话设计所需的 TLV320AIC3106模拟音频接口转换并提供反馈:

Thariq C P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thariq、

    连接对我来说很好。 TLV320AIC3106是 IP 电话设计的理想选择、因为器件输入/输出在路由方面非常灵活。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我们使用的扬声器是单声道。 我希望在将两个独立的扬声器连接到左右输出时没有问题。

    此外、所使用的放大器是立体声放大器(摘自 AIC3106数据表中的应用电路)。 您能否建议合适的单声道选项?

    此致、

    Thariq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thariq、

    这不应该是一个问题。

    至于放大器、您始终可以尝试 使用我们的快速搜索 功能来查找合适的器件。 您可以输入适合您的应用的参数。 遗憾的是、我不熟悉我们的音频扬声器放大器、因此您始终可以发布有关扬声器放大器的另一个问题。  

    此致、

    Aaron