Other Parts Discussed in Thread: DIT4192, PCM4222
主题中讨论的其他器件:DIT4192、
你好
我正在设计一个具有5个 PCM4222的电路板、该电路板将具有 SPDIF 输出(在立体声模式下使用 DIT4192)和 ADAT 输出(使用 Coolaudio V1401 8通道 ADAT 发送器)。
www.coolaudio.com/.../COOLAUDIO_V1401_DATASHEET.pdf
我以 PCM4222评估板为例、因此将有一个可选时钟源为一个 PCM4222 (主器件)和4个从器件 PCM4222提供时钟。 主 PCM4222将在立体声模式下为单个 DIT4291的 L 和 R 通道供电。 其他8个从 ADC 通道将为 V1401发送器供电。
我将使用 PCM 模式、左对齐、我不需要四速 PCM 模式、仅需要正常/双速(最大96KHz)。
我正在尝试了解如何将 V1401连接到系统的其余部分。
根据我的理解、V1401仅采用字时钟、而不采用位时钟、实际上位时钟是通过互连方式生成的、并且仅支持64F 位时钟。
正常模式下的 PCM4122将产生128F 位时钟、因此这对 V1401不是很好。 我是对的吗?