This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:如何将两个主板与总共4个 TAS2563同步?

Guru**** 2481725 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TAS2557, TAS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/839910/tas2563-how-to-sync-two-mother-boards-with-total-4-pcs-tas2563-together

器件型号:TAS2563
主题中讨论的其他器件: TAS2557TAS2560

尊敬的团队:

如标题所示、您知道如何将两个母板与总共4个 TAS2563同步? 是否可以同步延迟和保护时间?  

我对具有低功耗输出的智能放大器感兴趣、例如具有单声道的 TAS2563。 另一方面、TAS5825等高功率输出具有立体声通道。 是否有任何产品参考设计可与我共享? 我正在研究哪些产品适合我客户的项目。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kane、

    关于两个主板同步的问题、有必要确保每个 TAS2563具有不同的 I2C 地址。 否则、可能会有数据冲突的风险、并且会出现通信问题。 然后、您需要确保所有电路板共享相同的 I2S 总线线路、并且所有 I2S 时钟都同步。 如果可以确保、则不会有同步延迟。

    有关 TAS2563的问题、您可以查看 TAS2560或 TAS2557。 基本上、这些是 TAS2563的单声道版本。

    我建议发布另一个有关 TAS5825及其类似器件的 E2E 主题。 这是另一个音频组的产品。 但是、您可能会在以下链接中找到有关这些产品的一些有用信息:

    http://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/speaker-amplifiers/featured-products.html#Smartamps

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回复。

    根据您的反馈、这是否意味着如果我们共享同一个 I2S 总线、我们不需要将"IC 链接"连接到每个 TAS2563? 我们是否应该使 IC 链接引脚保持悬空?

    谢谢、

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bruce、

    在立体声应用中、IC 链接用于必须保护一个通道不受削波影响的情况。 此功能用于根据削波保护补偿两个通道。 如果不使用 IC 链接引脚、则可以悬空。

    作为与两个主板的多通道连接的示例、您可以查看下图。 所有通信引脚都连接在它们之间。 在跳线 J4 (控制到 MSP430的 TAS2563布线)中、有必要移除其中一个电路板中的 I2C 和 I2S 引脚。 这样、第二个主板将使用第一个主板的时钟。

    我希望这一点已经很清楚。 如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的演示。 如果有其他位置、我们将尝试它并提供反馈。

    此致、

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我们想知道、在将主板连接在一起后、我们是否可以仅使用一台计算机来调优4 TAS2563?

    在 PPC3中、只有"双通道"和"单通道"设置。

    目前、我们使用两台计算机来实现4安的调节。

    谢谢、

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bruce、

    PPC3没有足够的能力来处理全部4安培电流。 不过、您可以通过寄存器配置手动调节4安培。 您需要将所有寄存器数据存储在配置文件中。 然后、您需要修改要调优的放大器的每个寄存器命令的 I2C 地址。 可以通过 PPC3打开这些寄存器命令、以便使用相应的 I2C 地址配置放大器。

    请告诉我这是否合理、您是否有其他问题或意见。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.