This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:PPC2可通过 TAS5756M 支持双立体声(2.2模式)?

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M, TAS5782M, TAS5782MEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/841814/tas5756m-ppc2-can-support-dual-stereo-2-2-mode-with-tas5756m

器件型号:TAS5756M
主题中讨论的其他器件: TAS5782MTAS5782MEVM

您好!  

我正在使用 PPC2 + TAS5756M 进行声学调优(我们设计的 PCB 具有2个 TAS5756M、4个扬声器输出和4个独立信号)  

但 PC2似乎仅支持2.1模式(立体声+单声道)...

在 PPC2上使用1块 PPC 主板设置双立体声模式是否有任何方法?

或者,我应该使用2块 PPC 主板来实现双立体声吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CB:

    遗憾的是、TAS5756MDACEVM 上的 U2器件设计为仅在 PBTL 模式下工作。 此外、PC2不支持双立体声调优。

    您必须使用两 个 TAS5756MDACEVM 和两个 PurePath Consome 母板。

    您能否了解一下 TAS5782M、它与 TAS5756M 引脚对引脚兼容? TAS5782MEVM 和 PPC3可根据 需要支持双立体声。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    感谢您的通知。  

    是否可以让我使用 PPC3下载 TAS5782M 应用?

    我想看看 TAS5782M 的调优 GUI。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的访问权限已被授予。 mySecureSoftware@ti.com 将很快向您发送一封电子邮件。