This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:器件复位

Guru**** 2481475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/842260/tpa3251-device-reset

器件型号:TPA3251

您好!

我对 TPA3251数据表9.4.7器件复位部分的描述有疑问。

'复位输入上的上升沿转换使得器件能够在过载故障后恢复运行。'
Q1:"过载故障"是否意味着由过载(OLP)引起的/FAULT 置位?

'为了确保热可靠性、复位的上升沿必须在故障下降沿之后的4ms 内发生。'
Q2:这是否意味着重新启动必须在热关断后至少等待4ms?

此致、

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的、实际上它还包括热关断故障。

    2.是的、强烈建议这样做。 4ms 用于在 热关断条件下冷却器件。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao San、

    感谢您的回答。

    此致、

    Akio Ito