This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720A-Q1:TAS5720A-Q1EVM

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PUREPATH-CMBEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/841789/tas5720a-q1-tas5720a-q1evm

器件型号:TAS5720A-Q1
主题中讨论的其他器件:PurePath-CMBEVM

:先生你(们)好

  我想知道 TAS5720A-Q1EVM 是  《TAS5760xxEVM 用户指南  》EVM 使用的是5720还是5760?  http://www.ti.com/tool/TAS5720A-Q1EVM。

和   

http://www.ti.com.cn/tool/cn/PUREPATH-CMBEVM  PurePath-CMBEVM 还可以配置5720EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    您可以考虑 TAS5720是 TAS5760的 PBTL 模式。 因此、在 PBTL 模式下、您可以使用相同的 EVM 板。

    工具是相同的。

    此致、

    Derek