This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:在 TAS5825M 的启动序列中输入 SCLK 和 LRCLK

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/842047/tas5825m-sclk-and-lrclk-input-at-start-up-sequence-of-tas5825m

器件型号:TAS5825M

你(们)好  

我的客户询问是否可以设置 DSP 系数。 输入 SCLK、而不是输入 SCLK 和 LRCLK、同时输入 TAS5825M 启动序列中数据表中指定的值。

在实际测试中、只有 SCLK 为输入、而 DSP 系数为。 设置完成后、我发现如果您稍后进入 LRCLK、DSP Book 0xAA 的值会发生变化。

我认为有必要同时输入 SCLK 和 LRCLK、但客户想要检查是否只使用 SCLK 就可以执行初始启动序列。

是否有办法提供 DSP 系数。 是否通过仅提供 SCLK 而不提供上述问题的设置?

SCLK 和 LRCLK 是 DSP 系数。 您能否概述一下这在配置中的工作原理?

请检查它。

谢谢你。

此致。

Anthony 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Anthony、

    我们已收到您的电子邮件并已回复您。 让我们离线处理您的问题。  现在我将关闭这个 e2e 线程。  

    Andy