This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3113D2:TPA3113D2播放高频不会发出声音。

Guru**** 2481475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3113D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/841060/tpa3113d2-tpa3113d2-play-high-frequency-will-no-sound

器件型号:TPA3113D2

尊敬的:

我们使用的是 TPA3113D2、但我们发现 了一些问题、如果我们播放高频声音、可能没有声音。

原理图:

e2e.ti.com/.../TPA3113D2.pdf

`s L 和 C?

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    哪个高频有问题?

    您是否检查过是否有 PWM 输出?

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    那么、您尝试使用的频率是多少? 当您播放频率较低的声音时、设备是否工作良好?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    扬声器为4 Ω、4W (RMS)、TPS3113D2的输入电压为12V。

    对于第一个版本,我们使用磁珠+陶瓷芯片 C 作为输出滤波器。  

    音频输出正常。 (确定意味着 TPS3113D2工作正常、切勿进入关断模式)

    对于第二个版本、我们使用电感 器+陶瓷芯片 C

    音频源是您需要的。

    播放母音时、TPS3113D2故障引脚将上升。

    它会导致 TPS3113D2进入从 FAULT 引脚到 SD 引脚的关断模式(我们将 FAULT 和 SD 引脚短路)

    我们怀疑输出功率过高、但 鼓手似乎可以。

    由于仪器短缺、无法确定导致此故障的频率。

    请为下一步提供一些建议。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoffrey、

    电感器速率电流怎么样? 我认为有 OC 触发。

    如果可能、请向我们发送原理图。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    电感器的额定电流为2.52A

    电路原理图。

    此致、

    Geoffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoffrey、

    原理图看起来正常。

    磁珠可以正常工作、但电感器会失败。 我认为存在 OC 故障。 但对于 4W@4 Ω 的情况、2.5A 速率电流是可以的。

    您能否检查是否存在焊接问题? 还是使用其他电感器来尝试?

    此致、

    Derek。