This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:S/PDIF 传输距离

Guru**** 2559110 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/841801/pcm9211-s-pdif-transmission-distance

器件型号:PCM9211

您好!

我们的客户 将使用 PCM9211进行远距离传输、PCM9211是否支持具有 S/PDIF 信号的200m 距离? 或者、我们是否有任何可用于 远距离音频信号(模拟或数字音频信号)传输的应用解决方案?   

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    我已经读过几个有关此主题的外部站点、似乎通常不建议在进行 S/PDIF 传输时使用超过10-20m 的距离。  这是有道理的、因为在某个点、使用的同轴电缆或其他电缆的电容会加载器件输出级并阻止正确的信号传输。

    AES3似乎是更长距离通信的更好选择。  我从以下网站中提取了以下信息、我们无法保证其100%准确、但它似乎与其他网站上的信息相匹配、并提供了界面的良好概述。

    https://www.rane.com/note149.html

    AES3和 S/PDIF 之间的差异

    下表总结了 AES3和 S/PDIF 接口的电气特性差异:

    AES31.

    AES36.

    AES3id2.

    S/PDIF3.

    接口

    平衡

    平衡

    不平衡

    不平衡

    连接器

    XLR-3

    第5类

    BNC

    RCA

    阻抗

    110欧姆

    110欧姆

    75欧姆

    75欧姆

    输出电平

    2-7 Vp-p

    2-7 Vp-p

    1.0 Vp-p

    0.5 Vp-p

    最大输出

    7 Vp-p

    7 Vp-p

    1.2Vp-p

    0.6 Vp-p

    最大电流

    64mA

    64mA

    1.6mA

    8mA

    最小输入5.

    0.2 V

    0.2 V

    0.32V

    0.2 V

    电缆

    STP4

    第5类

    同轴电缆

    同轴电缆

    最大距离

    100米

    400米

    1000米

    10米

    表1显示了最小输出电平与最小输入电平之间的较大差异(例如、对于 AES3、2V 与0.2V)。 差异由两个因素计算:
    1)由于高速传输线路所需的阻抗匹配(输出阻抗等于输入阻抗、形成6dB 焊盘)、信号的一半为损耗;和
    2) 2)驱动长电缆的信号损失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Collin,

    非常感谢您的详细信息。  

    此致

    Kailyn