This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2500EVM:PGA2500 PCB 文件请求

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA2500, PGA2500EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/842023/pga2500evm-request-for-pga2500-pcb-file

器件型号:PGA2500EVM
主题中讨论的其他器件:PGA2500

您好 TI 人、

您是否会以 gerb 格式提供 PGA2500 PCB 文件?  我们还有关于 EVM sch 中的 R5&R6的问题,例如如何调整它们的值以及它们的努力?

非常感谢。

BR  

Sara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    为了  实现灵活性、PGA2500EVM 在其输入端提供了一些未组装的电阻器和电容器作为可配置部分。  用户 能够 根据应用要求定制输入电路/对其进行原型设计。  输入电路的可配置部分包括 R5、R6、R10、R11、R14、 R15CC1、CC2和跳线 JMP2。 这些组件支持其他电路的原型设计、例如焊盘和滤波器。 在工厂组装期间、未安装电阻 R5和 R6、而 R10、R11、R14、R15、 CC1和 CC2被导线分流器取代。

    我需要检查 Gerber 文件、如果可用、我将通过电子邮件直接向您提供

    非常感谢、

    此致、

    Luis