This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:电源时序

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/840845/tas2505-q1-power-supply-timing

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS2505

您好!


我对“TAS2505应用参考指南”第45页的“数字电源之后提供的模拟电源”有疑问。
图3-1指定了电源时序。
时间的开始和结束是指定为电源电压的10%还是90%?


这是与上述问题相关的问题。 是否有电源关断时序规格?
是否需要以与上电相反的顺序关闭电源?

谢谢、此致、

纳里卡苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳里卡苏-圣、

    我的同事将查看此 E2E 主题、并将尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳里卡苏-圣、  

    对于您的第一个问题、我想您询问的是每个电源电压的电压电平。 如果是、则说明您正确。  

    对于第二个问题、无需反向断电、只需完全关闭外部电源即可。 如果无法关闭1.8V 电源轨、PLL 和 HP 电平转换器必须断电(第1页、寄存器2、D3=1)、LDO 带隙必须断电(第1页、寄存器1、D1=1)、关闭 POR 电路(第1页、寄存器1、D4=0)。 该状态会导致器件关断电流< 1.5uA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。


    好的。
    我知道、如果是3.3V、0.33V 的10%和2.97V 的90%指定了上电序列的时序。
    没有问题?


    我知道可以随时关闭电源。
    但是、我们决定先关断1.8V 更安全、因此我们计划使用以下关断序列进行设计。

    我们正在考虑使用 IOVDD 3.3V、AVDD 和 DVDD 1.8V 以及 SPKVDD 4.2V。
    关断序列的设计顺序为1.8V→3.3V 和4.2V。
    当1.8V 为0.36V 的20%时、3.3V 和4.2V 下降开始。
    没有问题?

    请回答在理解和设计每个问题时是否没有问题。


    谢谢、此致、

    纳里卡苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    问题1:  

    我知道。 时序图上的电平标记表示 VIL 和 VIH 电平。 对于电压电源(如3.3V)、使用10%和90%应该是可以的。  

    问题2:  

    我知道。 电源关闭顺序也正常、没有问题。  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州