This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:无接地连接时的蜂鸣声

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/840876/tpa6120a2-buzz-without-earth-ground-connection

器件型号:TPA6120A2
主题中讨论的其他器件: ALLIGATORHello。 在将 TPA6120A2与各种 SMPS 器件配合使用时、如果未建立接地连接、我会遇到很大的嗡嗡声。 两个示例: 1、VDC 通过两个大梁壁瓦提供。 2.如果 我在墙上插座自身的安全接地引脚上建立了连接,则通过一个封闭的 SMPS 提供 VDC,该 SMPS 在传入的“接地”和直流输出“GND”之间有一个内部电容器,或者通过另一台设备提供 VDC (例如、耳机电路接地端和插入墙壁插座并显示外壳与插座安全接地之间连续性的另一台设备的机箱之间的鳄鱼夹)完全消除了蜂鸣声、耳机电路极其安静地运行。 是否有一种方法可以在不提供直接接地连接的情况下消除这种蜂鸣? 谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    这称为接地环路。
    TPA6120A2的音频源很可能具有不同的接地基准。

    您可以查看有关接地环路中断电路的应用手册、其中提到了 TPA613x 和 DRV60x、但也适用于此器件: http://www.ti.com/lit/an/sloa143/sloa143.pdf

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ivan、感谢您的回答。 我认为你是误解。 目前的问题不是接地环路。 TPA6120A2是我的电路中的最后一级。 它直接从前置放大器电路馈送。 它们在同一 PCB 上共享相同的接地。 TPA6120A2输出端遇到的"蜂鸣"解决方案不是通过中断任何接地环路来建立的。 它是通过在墙上插座的电路接地进行实心接地连接来建立的。 在我在最初的帖子中描述的两种场景中、音频电路的电源要么是交流侧具有2个插孔连接的 SMPS 瓦工特、要么是交流侧具有3个插孔连接的封闭 SMPS、 但在交流接地和直流输出接地之间连接一个内部电容器。 在任一种情况下、TPA6120A2的输出端都会出现嗡嗡声、我唯一找到的消除蜂鸣声的方法是在电路接地端和交流接地端之间建立直接连接。 例如、对于封闭电源、跳过内部电容器会将交流接地端直接连接到直流输出接地端、从而消除此问题。 接地回路未损坏;采用实心接地连接来消除此问题。 我想看看是否有其他方法可以解决这个问题、以便使用 SMPS wartwart 并消除嗡嗡声。 感谢您对此提供的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    这听起来仍然像是接地环路、它不是在放大器上、而是在您的电源上。
    SMPS 上从交流侧到直流侧的短路将是接地环路断开。

    我可以想到的一件事是有关放大器的输入信号。 您是否使用单端或差动输入? 最好使用差分信号、如果噪声与输入信号同时出现、它或许可以降低该噪声的影响。
    您是否能够检查路径上的信号? 您可以识别噪声源的位置。
    另一种尝试方法是断开放大器与输入的连接、并检查噪声是否仍然存在; 如果即使输入未连接也存在噪声、则噪声将来自电源/GND、在这种情况下、您可以尝试识别频率并对放大器的电源输入应用滤波。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ivan、 我将尝试您建议的故障排除。 当您写"断开放大器与输入的连接"时、您是否指示断开耳机放大器与其输入的连接? 或者断开前置放大器电路本身的输入? 在这两种情况下、不会使输入悬空来产生天线并产生更多噪声? 非常感谢 您帮助 James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    我是说断开耳机放大器与其输入的连接。
    我尝试知道的是噪声是来自前一级、还是由电源/GND 耦合噪声引起的。

    您也可以尝试浮动或接地输入。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ivan、 我返回并尝试了一些进一步的故障排除。 我能够发现、如果我将输入短接至前置放大器、耳机输出将不再有任何蜂鸣声。 此外、如果我随后在第一个前置放大器级下游的其他点向电路注入信号、耳机输出稳定可靠、没有任何蜂鸣声。 幸运的是、耳机放大器或其与上一级的连接似乎没有问题。 遗憾的是、设备前端似乎存在一些问题。 感谢 James 的所有帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    最好了解您已经缩小了系统中噪声源的范围。
    如果您对我们的器件有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器