This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:缓冲电路的电容器1000pF 和100pF 是否正确?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3138D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/841796/tpa3138d2-capacitor-of-snubber-circuit-1000pf-and-100pf-which-is-correct

器件型号:TPA3138D2

你好  

 图20中提到了 TPA3138D2 DS 1000pF 缓冲电路。  但我可以在"10.2.2.1铁氧体磁珠滤波器注意事项"中找到100pF。

哪一个参数是缓冲电路的正确参数?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、1000pF 会更好。 谢谢!  

    此致、

    Hao