This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255电流保护

Guru**** 2528380 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/840317/tpa3255-tpa3255-current-protection

器件型号:TPA3255

大家好、

我的客户使用 TPA3255来驱动变压器、但在大约3A 的电流下实现了电流保护(请参阅随附的。)

它们使用 PBTL 连接、变压器电阻约为2.23欧姆、

您是否会帮助检查可能导致过流保护的原因? 谢谢。

Eddie

e2e.ti.com/.../current-shuntdown-waveform.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    您能给我提供更多详细信息吗? 器件是处于预滤波器 PBTL 还是后滤波器 PBTL 中? 如果可能、您可以分享原理图吗?  

    谢谢、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    请参阅随附的客户原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    好的、这是预滤波器 PBTL 模式。 您知道电感器的额定电流是多少吗?  

    我也很奇怪的一点是、C14和 C31包含在内。 客户为什么要包含这些电容器?  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    客户参考下面的参考电路、他们是否需要短接跳线以获得高电流?

    谢谢、此致

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    您是否在谈论输出上电解电容器的跳线?  

    您是否能够找到电感器的额定电流?

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    电感器的额定电流 为15A、C14 C31用于直流耦合。

    谢谢、此致

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    C14和 C31仅在 SE 模式下才真正需要。 在 PBTL 和 BTL 中、两个全桥上的直流偏置都是 PVDD/2、因此从变压器看不到任何直流偏置点。 包含这些电容器最大的问题是、它会产生一个高通滤波器、可能会切断您所需的频率。

    此致、

    Robert Clifton