This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4222:PCM4220的直接替代产品

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4220, PCM4222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/841471/pcm4222-drop-in-replacement-for-pcm4220

器件型号:PCM4222
主题中讨论的其他器件:PCM4220

如果 PCM4222仅在 PCM 模式下使用、是否可以将其用作 PCM4220的直接替代产品?

如果是、在我的电路板中将有2个 PCM4222和2个 PCM4220、可以将其中一个设置为主器件、将另一个设置为从器件? 或者它们是否都是相同的型号(PCM4222或 PCM4220)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dimitri、  

    是的、如果仅在 PCM 模式下使用、则 PCM4220和 PCM4222兼容。  

    使用2x 4220和2x 4222时没有问题。  

    此致、

    -Steve Wilson