This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC20K:tlv320aic20k 模拟回路和#39;s 问题

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC20K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/840182/tlv320aic20k-tlv320aic20k-analog-loopback-s-question

器件型号:TLV320AIC20K

TLV320aic20k 的数字回路正常、但模拟回路无法正常工作。   我的控制寄存器的配置如下:

控制寄存器1:0x4d//模拟回路 或 0x4b//数字回路

控制寄存器2:0xa0

控制寄存器3a: 0x01

控制寄存器3b:0x60

控制寄存器3c:0x82

控制寄存器4: 0x83

控制寄存器5a: 0x0A

控制寄存器5b: 0x40

控制寄存器5c:bbf

控制寄存器5d:0xf0

控制寄存器6a:0x1

控制寄存器6B:0x8F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何工程师可以回答?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、  

    AIC20k 是一款旧器件、 虽然它仍处于"活动"状态、 但设计文件已存档。  个人而言、我建议使用较新的器件、而不是使用此类旧器件进行设计。  

    我看不到您的配置有什么奇怪的地方、您可以尝试一下将 PGA 静音等方法、看看这是否有用

    -Steve Wilson