This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2 -有关设计的几个问题

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2, OPA1656, BUF634, LME49600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/839170/tpa6120a2---few-questions-about-design

主题中讨论的其他器件:TPA6120A2OPA1656BUF634LME49600

您好、尊敬的 TI 社区。

我有关于 TPA6120A2的一些问题。

1) 1)该器件的 PCB 设计如何? 我特别问这个 HF 放大器的敏感节点、我是否应该去除感应引脚下面不需要的铜(就像这个产品系列中类似的 HF 器件所做的那样)。

2) 2)如何使用 OPA1656 + TPA6120A2构建复合放大器? 它是否需要任何额外的工作来使其稳定?
2a)如何使输出阻抗非常低(典型的 TPA6120A2设计在每个输出上使用10欧姆、这有点高)、
2B)通过该复合放大器驱动32欧姆耳机的功率能力如何?

由于价格和供货情况、我对这些器件非常感兴趣、但由于 TPA6120A2规格和原产地(HF 放大器)、我想知道需要做些什么来使其完全稳定且运行良好。
OPA1656看上去也很有希望,但价格却很便宜,足以广泛使用;)

祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateus、

    我们将查看您的问题、并在第二天内提供全面的答案。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mateusz、

    很抱歉耽误你的回答。

    关于布局、您使用的是什么封装? 您可以遵循数据表中的建议、并且每个封装都有一个电路板设计:
    DWPRGY 评估板。

    我假设您希望将 TPA6120A2用作 OPA1656的电流缓冲器、此应用可能类似于 TPA6120A2数据表首页底部所示的电路。
    为了使 TPA6120A2保持稳定、您需要遵循以下总体建议:

    • 将 R 置于10至100欧姆的输出端
    • 请勿将电容器放置在反馈环路上、布置反馈环路、使电容尽可能低
    • 使用高反馈电阻(例如1K)、较高的电阻更有利于稳定性、但会影响噪声。

    希望这对您有所帮助、如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan。

    我将尽量详细地描述我想要创建的内容。

    1) 1)我的设计是环绕式复合放大器、因此我将在 OPA1656反馈环路中包含 TPA6120A2以提高输出电流。
    2) 2)我正在寻找这种组合的良好稳定性、因为 TPA6120A2是 HF、因此高速器件和 CFB 运算放大器的补偿会有所不同、我期待获得一些建议和信息、 因为总是有不止一种方法来做一些好的事情、而且我们的选择和惩罚也总是有一些好处。
    3) 3)我的重点是"确保"整个音频频带内的低失真和低输出阻抗(1 Ω 或更低)、以完全确保它不会影响任何将要连接的耳机。
    4) 4)由于 TPA6120A2是一款功能强大的 IC、始终存在热量问题、因此我仍在考虑封装、但目前我对 RGY 更感兴趣、因为环路更小、电容更小且封装更小。

    我现在不确定应用、因为我认为它不会像 BUF634 (A)那样直接。
    降低输出阻抗也是 IT 价格附带的、因此我可以包括 R-ISO 甚至 L-ISO (这将影响失真)、甚至可以并联(我看到这些组合数次)、但 R-ISO 将降低输出功率并增加输出阻抗。
    因此、理论上、R-ISO 可以包含在反馈环路中、然后输出阻抗将较低、但输出功率仍会受到影响。

    如何将 Zobel 网络与 TPA6120A2输出配合使用、以使其在耳机电缆直接产生的电容负载时保持稳定(几百 pF/M)。

    由于两种放大器的最佳性能、我希望使用复合放大器、OPA1656将补偿 TPA6120A2的输出误差、因此从技术上讲、它可能是我可以构建的最佳放大器、而不会使其变得异常复杂/昂贵。

    我正在寻找一些帮助、因为您可以看到、这并不像从典型角度来看那样简单。

    BTW:由于 TPA6120A2的价格和可用性、它是一款很好的 IC、仍然比 LME49600或 BUF634便宜得多、但更强大。
    我选择 OPA1656是因为它是具有极高开环增益、低噪声和失真的出色 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mateus、

    关于噪声稳定性补偿、我在上一篇文章中提供了一些信息、并且数据表中 的第10.2.1.2节提供了更多信息

    输出端的 RC 缓冲器有助于防止器件发生 HF 振荡、您可以使用占位符并根据需要使用占位符。 如果您想使用尽可能低的输出阻抗、可以考虑使用 RGY EVM 评估使用具有低(或不使用)串联输出电阻的缓冲器的补偿。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器