This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PCM5100A:2.1Vrms

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/841344/ccs-pcm5100a-2-1vrms

器件型号:PCM5100A

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好,先生  

我看到 PCM5100A 增益误差为+/- 6% FSR

请问如何转换为电压?

例如、CS4353数据表显示2.1Vrms 范围为2.04Vrms~2.26Vrms  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    最大(交流耦合)振幅为2.1VRMS×1.06 = 2.226VRMS

    最小(交流耦合)振幅为2.1VRMS×0.94 = 1.974VRMS

     

    如果您没有直流阻断电容器、则还需要考虑失调电压(双极零电压)、因为它会使输出偏移几毫伏:


    谢谢、

    Paul