This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX4192-Q1:DIX4192-Q1和 DIR9001-Q1在接收功能方面有何区别?

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DIR9001-Q1, DIX4192-Q1, DIR9001, DIX4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/840843/dix4192-q1-what-s-the-difference-between-dix4192-q1-and-dir9001-q1-regarding-the-receiving-function

器件型号:DIX4192-Q1
主题中讨论的其它部件:DIR9001-Q1DIR9001DIX4192

DIX4192-Q1和 DIR9001-Q1之间有何区别?

我们有点困惑、因为数据表格式不同。

我需要知道 DIX4192-Q1可以做什么以及 DIR9001-Q1不能做什么。

您能否提供这两个器件之间有关接收功能(DIR)的比较表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uozu-San、您好!

    我们将很快就此与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uozu-San、

    实际上、这将需要更深入的调查。  请给我们最多一周时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uozu-San、您好!

    DIX419x 器件实际上是在 DIR9001发布前8个月发布的、它们不共享用于 S/PDIF 信号输入的同一接收器接口。  DIX4192采用差分输入接收器、而 DIR9001采用单端接收器。  因此,如果 DIR9001要接收 DIX4192等小信号差分信号,则需要一些附加电路。  DIX4192数据表的图14中显示了类似的电路。

     DIR9001符合抖动和其他 IEC 规范、但不实现 DIX4192等差分 RX 信号路径、DIX4192看起来也更完全符合差分输入电平 IEC 规范。