This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSD1792A:DSD1792A 去耦电容

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: DSD1792A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/841206/dsd1792a-dsd1792a-decoupling-cap

器件型号:DSD1792A

大家好、

下面显示了 DSD1792A 的典型应用、在 VcomL 和 VcomR 线路上有两个47uF 去耦电容。 如何计算47uF 的值、如果这些电容器的值大幅降低到0.47uF、会产生什么影响? 此处是否有建议使用的电容器的器件型号?

这些电容器是用于电源去耦还是像降压转换器(D 类放大器)的输入电容器一样工作?

左右通道是否独立运行? 两个通道之间的隔离程度如何?

此致、


车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    VCOM 引脚实际上是基准电压输出。  这些电容器用于噪声滤波和该电压输出的稳定性。  该器件可能在引脚上的电容为47nF、但我怀疑低频噪声会更高。  如果不能达到47 μ F、我建议您使用仍可放在同一焊盘上的最大电容器。

    我们没有针对该器件的通道间串扰/隔离规格、因此很难说出该性能是什么。  不过、它应小于通道间增益不匹配。

    谢谢、

    Paul