This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们需要一个音频开关 IC、它可以在不加电的情况下保持 ON 的状态

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5223
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/841252/we-need-a-audio-switch-ic-which-can-keep-the-status-of-on-without-power

你好  

我们需要一个音频开关 IC、它可以在不加电的情况下保持开启状态、而在加电时可以控制开/关状态。

是否有任何解决方案?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    您希望支持的信号电压电平、信号带宽是多少?

    您是否正在寻找特定配置?  您计划如何在系统中使用此器件?   

    我们支持的音频开关是"无源"开关。 这意味着它们由电源供电。
    我们有 用于  音频信号的 TS3A5223和 TS3A225E、 TS3A226AE 等通用音频开关 、可通过自动检测切换音频插孔的 GND/MIC 连接。 请查看这些信息、并告诉我们您是否可以在您的系统中使用这些信息?
    谢谢
    Saminah