This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:布局前的功能问题-未连接的 SPI I²S 和 HPOUT、Rset 电源域-模拟输入的并行路由

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/841114/tas2505-q1-functional-question-before-layout---unconnected-spi-i2s-and-hpout-rset-power-domain---paralell-routing-of-analog-inputs

器件型号:TAS2505-Q1

你(们)好。

在开始布局之前、我对 TAS2505-Q1有一些疑问:  

  1. 复位输入是否在 IOVDD (3V3)电源域中?
  2. 对于未使用的引脚、您建议使用什么? 在本例中为 SPI 接口、μ I²S 接口和 HPOUT。

您能否让我回答以下有关两个模拟输入(引脚3和引脚4)的并行路由的问题:

  1. 两条轨道之间的建议阻抗是多少?
  2. 是否有关于这些轨道之间距离的建议?
  3. 对两个模拟轨道的长度对齐是否有任何要求?

谢谢、此致、

oz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oz、

    我的同事将查看此 E2E 主题、并将尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oz、  

    复位输入是否在 IOVDD (3V3)电源域中?

    是的、复位输入在 IOVDD 电源域内。  

    对于未使用的引脚、您建议使用什么? 在本例中为 SPI 接口、μ I²S 接口和 HPOUT。

    未使用的引脚应保持悬空(SPI 和 I2S)、Q1的 HPOUT (引脚5)为 NC;因此也可以保持悬空。  

    两条轨道之间的建议阻抗是多少?

    模拟输入的输入阻抗应在10kΩ Ω 范围内、输入去耦电容器应尽可能靠近模拟输入引脚放置。  

    对两个模拟轨道的长度对齐是否有任何要求?

    首选差分路由。  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州