This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:OTSD 自动恢复寄存器0x21、位3

Guru**** 2557860 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/840350/tas6424-q1-otsd-auto-recovery-register-0x21-bit-3

器件型号:TAS6424-Q1

大家好、

对于 OTSD 自动恢复位、说明是否应为"1":不报告 FAULT 引脚上的过热故障? 而不是"0"。

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared、

    你是对的。  这是一个排印错误、我们将在下一版数据表中进行更正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    另一个问题。 如果位3的值为0、这是否也意味着自动温度保护恢复未激活? 这意味着、如果芯片温度降至 OTW 阈值以下、TAS6424-Q1将不会自动恢复、最终需要复位器件才能使其再次正常工作?

    谢谢、

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared、

    正确。  如果位3为"0"、则自动恢复未激活。  

    为了进行恢复、需要通过将寄存器0x21中的位7置为有效来清除故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    感谢您的响应并确认如果发生 OTSD 故障、即使器件自动从 OTSD 恢复、故障寄存器也会指示发生了故障并保持该故障值为"1"。

    最棒的

    进行了比较