主题中讨论的其他器件: TAS6424
你(们)好。
我现在尝试通过 TAS6424L-Q1播放48kHz_32BIT_4Ch wav 和48kHz_16bit_4Ch wav。
如果是48kHz_32bit_4Ch、则听它没有问题。
但是、当我使用48kHz_16bit_4Ch 对其进行测试时、只有噪声。
当我使用未连接 到 TAS6424的内部回送音频路径进行检查时 、似乎可以。
(这些是 TAS6424的转储)
[10.6916] tas6424 6-006a:******* [tas6424寄存器转储]*****
[10.697074] tas6424 6-006a:tas6424寄存器[0x0]值:0x0
[10.697216] tas6424 6-006a:tas6424寄存器[0x1]值:0x32
[10.697358] tas6424 6-006a:tas6424 register[0x2] value:0x62
[10.697503] tas6424 6-006a:tas6424寄存器[0x3]值:0x56
[10.697645] tas6424 6-006a:tas6424寄存器[0x4]值:0x0
[10.697791] tas6424 6-006a:tas6424寄存器[0x5]值:0x8F
[10.697935] tas6424 6-006a:tas6424寄存器[0x6]值:0x8F
[10.698076] tas6424 6-006a:tas6424寄存器[0x7]值:0x8F
[10.69822] tas6424 6-006a:tas6424寄存器[0x8]值:0x8F
[10.698367] tas6424 6-006a:tas6424 register[0x9] value:0x1.
[10.698510] tas6424 6-006a:tas6424寄存器[0xA]值:0x1
[10.698651] tas6424 6-006a:tas6424寄存器[0xB]值:0x1
[10.698793] tas6424 6-006a:tas6424寄存器[0xC]值:0x0
[10.698936] tas6424 6-006a:tas6424寄存器[0xD]值:0x0
[10.699080] tas6424 6-006a:tas6424寄存器[0xE]值:0x0
[10.699224] tas6424 6-006a:tas6424寄存器[0xF]值:0x0
[10.699366] tas6424 6-006a:tas6424寄存器[0x10]值:0x0
[10.699512] tas6424 6-006a:tas6424寄存器[0x11]值:0x0
[10.699652] tas6424 6-006a:tas6424寄存器[0x12]值:0x0
[10.699798] tas6424 6-006a:tas6424寄存器[0x13]值:0x0
[10.699941] tas6424 6-006a:tas6424寄存器[0x14]值:0x0
[10.700083] tas6424 6-006a:tas6424寄存器[0x15]值:0x0
[10.700226] tas6424 6-006a:tas6424寄存器[0x16]值:0x0
[10.700369] tas6424 6-006a:tas6424寄存器[0x17]值:0x0
[10.700511] tas6424 6-006a:tas6424寄存器[0x18]值:0x0
[10.700652] tas6424 6-006a:tas6424寄存器[0x19]值:0x0
[10.700794] tas6424 6-006a:tas6424寄存器[0x1A]值:0x0
[10.701058] tas6424 6-006a:tas6424寄存器[0x1B]值:0x0
[10.701204] tas6424 6-006a:tas6424寄存器[0x1C]值:0x0
[10.701348] tas6424 6-006a:tas6424寄存器[0x1D]值:0x0
[10.701489] tas6424 6-006a:tas6424寄存器[0x1E]值:0x0
[10.701631] tas6424 6-006a:tas6424寄存器[0x1F]值:0x0
[10.701772] tas6424 6-006a:tas6424寄存器[0x20]值:0x0
[10.701913] tas6424 6-006a:tas6424寄存器[0x21]值:0x0
[10.702054] tas6424 6-006a:tas6424寄存器[0x22]值:0x1
[10.702196] tas6424 6-006a:tas6424寄存器[0x23]值:0x14
[10.702339] tas6424 6-006a:tas6424寄存器[0x24]值:0x0
[10.702480] tas6424 6-006a:tas6424寄存器[0x25]值:0x0
[10.702622] tas6424 6-006a:tas6424寄存器[0x26]值:0x40
[10.702626] tas6424 6-006a
正如您看到的、SAP 控制(0x03) 看起来不错。
当我检查 MCLK 时、它具有24575998Hz (512 x FS)
SCLK 具有3071999 Hz (48000 x 16 x 4 = FS x 64)
您能告诉我下一步需要做什么吗?
谢谢你。
Kyungwon