This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:在 PBTL 模式下,我能否将输出配置为预 LC 滤波器?

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/841052/tpa3251-under-pbtl-mode-can-i-configure-the-output-as-pre-lc-filter

器件型号:TPA3251
主题中讨论的其他器件:TAS3251

你(们)好  

在 PBTL 模式下,是否可以将输出配置为预 LC 滤波器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应该可以。 TAS3251是与数字输入 TPA3251相似的器件。 在 TAS3251的数据表中、它说预 LC 滤波器 PBTL 正常。

    此致、

    Hao