This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:OTSD 警告级别寄存器

Guru**** 2554630 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/840345/tas6424-q1-otsd-warning-levels-register

器件型号:TAS6424-Q1

大家好、

在 TAS6424-Q1数据表中、第9.3.8.5节是指可以选择的警告级别。 寄存器映射中的哪个寄存器允许您选择电平?

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    请看一下 I2C 寄存器0x01的位5和6。  这些设置了警告温度水平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    感谢您的注意! 我想在本节中再澄清几点。

    在最后一句中、它说"当结温恢复到正常水平时..." 是否有针对"正常水平"的特定量化?  例如、裸片是否需要降至 OTW 温度阈值以下才能被视为正常?

    此外、句子的其余部分显示".. 器件会自动恢复并将所有通道置于寄存器设置指示的状态"。 您能否指定此处提及的"寄存器设置"? 我想这是加载到状态控制寄存器0x04中的任何内容、但我想澄清一下。

    谢谢、

    进行了比较  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared、

    存在15C 迟滞。  这意味着温度必须降至 OTW 温度以下15C 才能将其清除。