This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2001D1:无音频输出(第2部分)

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/839861/tpa2001d1-no-audio-output-part-2

器件型号:TPA2001D1

第1部分如下: e2e.ti.com/.../809596

(由于某些原因、"添加相关问题"按钮不起作用)。

我们找到了原因。

在"坏"电路板上、旁路引脚(引脚16)上的电压低于"正常"电路板上的电压。 大约1.75V 时、输出端不再有声音。

仅向旁路电容器(而不向 IC)施加热量会降低电压。

我们的电容器是0402ZD105KAT2A AVX。 它们应该有几个 MOhms 的电阻值、不应该成为问题、但是 IC 的输入上可能有一个高值电阻分压器。

因此、在某些情况下、电容器会对中点电压产生影响。

数据表中几乎没有对该电容器的特殊要求。

TI 能否确认我们的电容器是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vitaly、

    我们的团队正在研究这一点。 我将尽快提供答案。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vitaly、

    数据表仅提到建议使用具有低 ESR 的陶瓷或钽电容器。 我在电容器数据表中找不到此参数、但这可能会指向您对 IC 输入中电阻分压器的相同评论。

    我建议将结果与另一种具有低 ESR 的电容器进行比较。 如果可能、您还可以尝试使用钽电容器吗?

    谢谢你。 如果您对此有其他意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    我们的问题不是如何使电路板正常工作。 我们现在找到了原因、可以做出一些充分的反应。 例如、只需移除电容器即可得到回声。

    问题是我们的设计、尤其是关于 Cbypo=0402ZD105KAT2A。 正确吗? ESR 应该是多少低?

    您可以在此处查看该电容器(包括 ESR)的完整数据:

    https://spicat.avx.com/product/mlcc/chartview/0402ZD105KAT2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vitaly、

    我建议使用另一个具有较低 ESR 的电容器。 我们没有特定的值、但它应该大约为1欧姆或毫欧。

    如果您对此有更多问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    旁路引脚上有哪些内部电阻器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vitaly、

    内部电阻器产生的等效阻抗为47千欧(典型值)。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.