This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:TLV320AIC3104 I2C 接口上拉电阻器尺寸

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/840006/tlv320aic3104-q1-tlv320aic3104-i2c-interface-pull-ups-resistors-sizing

器件型号:TLV320AIC3104-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104

大家好、整个团队。

我正在研究 WCA、我正在寻找 I2C 接口规格。  如何检查上拉电阻器是否正常? 我可以考虑其他 IO 的相同级别吗? SDA 和 SCL 能够驱动的电流是多少? 我正在考虑400bps I2C 速度。

提前感谢。

Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wilson、

    上拉至 IOVDD 的2.7k Ω 电阻器应该可以正常工作。 这就是我们的 EVM 使用的方法。 关于最小值/最大值 Rpup 计算、您可以使用以下 应用报告 了解更多信息。  

    至于电流规格、我需要返回给您、因为我没有现成的信息。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron!  

    感谢您的快速回复和有用的应用手册。 实际上、我正在查看一个几乎在 SOP 中的项目! 该…没有时间为 I2C 接口执行 WCA、现在我要检查 Δ I。因此、电阻器已经定义了...我要尝试的是检查我们的裕度...考虑到我们有一些电阻器。 这就是为什么我不能确认 TLV320AIC3104 I2C 接口能够处理的电压和电流电平的原因。

    再次感谢。

    此致

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilson、  

    上拉电阻值是多少?  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve!  

    上拉电阻为2k2! 我确信这是可以的、但我的主要问题是、我必须向客户展示证据、我们完成了所有计算、我们也是可以的。 由于我没有 I2C 接口的"官方"信息、所以我无法向他们显示结果、否则他们会问我在哪里得到我在分析中使用的值。 由于它不在数据表中、我希望从您的一方收到这些信息。

    在本例中、这是一个非常简单的电路。 它只是连接到处理器的音频编解码器。 其他器件连接到另一个 I2C 接口。

    我想知道我是否可以使用"标准"I2C 参数:Volmax = 0.4V;Iolmin = 3mA;Vilmax= 0.3*Vdd;Vihmin=0.7Vdd、但我需要通过此论坛或电子邮件从 TI 获得正式确认。

    很抱歉让您对此产生困扰、但这是我需要向客户展示的信息。 希望您能理解。

    提前感谢。

    此致

    Wilson