This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3100D2:TPA3100 LC 输出滤波器、截止频率为54khz

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3100D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/840589/tpa3100d2-tpa3100-lc-output-filter-cut-off-frequency-of-54khz

器件型号:TPA3100D2

尊敬的:


我们看到了 TPA3100D2数据表、关于典型 LC 输出滤波器、截止频率为28kHz……、扬声器阻抗= 8 Ohn


L=33uH 、C=1uF


我们的客户需要 LC 输出滤波器、截止频率为54kHz…… ,扬声器阻抗=10欧姆。

可能性吗?

如有任何建议、请告知我。


谢谢、


此致、


劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    54kHz 输出滤波器将影响 TPA3100音频性能。 因此、不建议更改建议的滤波器配置。

    此致、

    Matthew