This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4875:LM4875音量控制

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4875

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/840336/lm4875-lm4875-volume-control

器件型号:LM4875

尊敬的工程师,

LM4875可以通过控制直流电压脚来更改增益。根据数据表、直流电压引脚是一种用于控制电压的滑动变阻器。

如果我使用两个音量按钮控制音量、该怎么办?

除了使用电位计之外、还有其他方法可以实现它吗?

如何连接按钮?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel、

    如前所述、增益可由 DC Vol 引脚控制。 然而、为了增加增益、DC Vol 引脚需要一个从 GND 到 VDD 的电压。 图26 ( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm4875.pdf#page=10 )介绍了增益变化。

    如果您可以使用两个音量按钮修改电压电平、则可以修改增益。 否则、您需要使用连接到 VDD 的电位器。 或从 GND 到 VDD 的另一个电压源。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.