This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:I2S 接口的上升和下降时序

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/840281/tlv320dac3203-rise-and-fall-timings-of-i2s-interface

器件型号:TLV320DAC3203

在该器   件的数据表(TLV320DAC3203IRGER)中、在第10页和第11页中、在主模式和 Salve 模式下、上升和下降时间的 I2S 时序都被称为4ns (最大值)。 请确认这些时序是否对应于 BCLK 或任何其他信号。

谢谢

曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manoj、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品。

    数据表在您提到的页面中提到的上升和下降时间与 BCLK 相关。 这些最长时间可确保 I2S 协议正确无误。 时间由以下表达式确定:  

    -      TR < 10% Ton

    -      Tf < 10% Toff  

    在 tr (max)= 4ns 且 TF (max)= 4ns 的情况下、这些值是针对 BCLK = 12.5MHz (Ton = Toff = 1/(2 x 12.5MHz)= 40ns)计算得出的。 因此、如果 BCLK 频率较低、则可以放宽该值。  

    请告诉我这是否合理、您是否有其他问题或意见。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.