This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3120:TLV320DAC3120的 MCLK

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/840246/tlv320dac3120-mclk-of-tlv320dac3120

器件型号:TLV320DAC3120

尊敬的专家:

客户需要您对以下问题的反馈。

-如果不使用 SPKP/M、我们可以浮动吗?

-如果不使用外部 MCLK,如何设置该寄存器?

谢谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben、

    是的、如果不使用 SPKP/M、则可以将其悬空。

    关于 MCLK 的问题,PLL 和时钟配置位于第0页/寄存器4 (时钟生成复用: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv320dac3120.pdf#page=58 )。 要选择另一个输入时钟、您需要配置位 D1-D0以使用 BCLK (01)、GPIO1 (10)或 PLL_CLK (11)。

    如果选择了 PLL_CLK、则还需要配置位 D3-D2以选择 PLL_CLKIN。

    我希望这是清楚的。 如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.