This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:PPC3-EVM 未识别 USB 连接

Guru**** 2779465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/839754/tas2563-ppc3-evm-not-recognized-usb-connection

器件型号:TAS2563

您好!

PPC3-EVM 上的两组 TAS2563EVM 工作良好。

但突然、GUI 无法识别 USB 连接、底部未显示"Connect"。

我尝试了"remove-miniEVM"批处理程序、没有帮助。
两个 EVM 具有相同的现象。

在我们的实验中、PPC3-EVM USB 功能在24-48小时老化后恢复正常工作。

您是否看到任何 XMOS USB 接口冻结或闩锁现象?
我们如何在48小时等待时间之前恢复该功能?

此致、

Mochizuki