This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:PLL 环路滤波器的电容

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/839746/pcm9211-cap-for-pll-loop-filter

器件型号:PCM9211

你好

我了解 推荐用于 PLL 环路滤波器的 CH 或 C0G 型陶瓷滤波器、

但是、如果客户使用 B 或 X7R、是否有问题?

我认为 应该由客户自己进行测试、但请提供建议。

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanji、

    正如您提到过的、数据表中提供的 CH 或 C0G 电容器选择是实现最佳性能的建议。 可以使用 X7R、但性能可能不符合客户的喜好。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaron - San

    感谢您的快速评论。